工具与软件:
您好、EE:
我尝试使用具有定制协议的2.4GHz 频带 CC1354P10无线电。
当我尝试使用 Smart RF Studio >专用配置对讲机、然后选择可用的标准无线电设置选项并将频率更改为2400MHz 时。 我更改频率时、PA 选项显示为灰色。 有没有我在这里遗漏的东西?
2.4GHz 无线电 PA 是否可以使用专有协议设置?

如果需要、您能帮助我配置 PA 表吗? 2.4GHz 5dBm 适合我。 谢谢。
Satya Raji.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、EE:
我尝试使用具有定制协议的2.4GHz 频带 CC1354P10无线电。
当我尝试使用 Smart RF Studio >专用配置对讲机、然后选择可用的标准无线电设置选项并将频率更改为2400MHz 时。 我更改频率时、PA 选项显示为灰色。 有没有我在这里遗漏的东西?
2.4GHz 无线电 PA 是否可以使用专有协议设置?

如果需要、您能帮助我配置 PA 表吗? 2.4GHz 5dBm 适合我。 谢谢。
Satya Raji.
尊敬的 Satya:
这是因为" 射频设计 "。 在共享屏幕截图中、您已选择 LP_EM_CC1354P10_1
LP-EM-CC1354P10-1具有专为915 MHz 运行配置的+20dBm PA。 LP-EM-CC1354P10-6配置为2.4GHz、+10dBm 或+20dBm 输出(随附电路板上安装+10dBm BOM、因此+20dBm 运行需要更改 BOM): https://www.ti.com/tool/LP-EM-CC1354P10
您将需要LP_EM_CC1354P10_6 LP_EM_CC1354P10_6, 20DBM选择(针对2.4GHz 配置、+10dBm 输出)或射频设计。 在 SmartRF Studio 7 v2.31.0中、我尝试将输出频率更改为2400 MHz、结果符合预期。
此致、
Zack
尊敬的 Zack:
感谢您提供的信息。
我的硬件具有2.4GHz 频段的 PA。 我已经使用 CC1354P10_6生成了"ti_radio_config.c"、然后我已经启用了所需的 GPIO 以保持 Sky 芯片进入 PA 模式。
现在、我的问题是如何配置 CC1354以通过 TX_20dBm_P 和 TX_20dBm_N 引脚输出2.4GHz 数据? 我想、默认情况下 PA 会分配给 SUBGIG、如果我要将其更改为2.4GHz、要修改哪些寄存器/结构?
非常感谢您提供任何帮助。
此致、
Satya Raji.
尊敬的 Satya:
您是否指如何在 CCS 中配置+20dBm PA? 您需要选择 LP-EM-CC1354P10-6设计(根据需要选择+10dBm 或+20dBm)。 如果不清楚、我可以让软件同事协助解决此问题。
当您提到"将 Sky 芯片保留为 PA 模式"时、您是指 Skyworks FEM (我没有此设计的上下文)?
如果是、您不需要 CC1354P10的+20dBm 输出;应用通常使用 CC1354P10 的+20dBm PA 或使用 CC1354P10的 Sub-1GHz 输出作为外部 FEM 的输入(因为+20dBm 输入可能会损坏 FEM)。 将使用外部 FEM 实现大于+20dBm 的功率(我假设)。
此致、
Zack
您好、Zack、
我找不到 CC1354P10_6套件的任何原理图。
板上有 Skyworks FEM、与 CC1354P10_1电路完全相同。 看起来、可以通过"ti_radio_config.c"中的一些功率设置和 PA 功率表、将 PA 路由配置为 SubGig 或2G4中的一个。


现在、所有这些看起来像是在我的硬件上为2G4进行了调优。 我可以看到、当我使用 PA 时频谱分析仪显示出超强的信号、而在没有 PA 表的情况下、我看到设置的频率处的正常信号。
但出于某种原因、当我使用与发送器相同的设置(2G4、PA)时、接收器无法工作。
顺便说一下、您能否帮助我了解电源设置?
减少

和这个区域。

感谢您抽出时间。
Satya Raji.
尊敬的 Satya:
原理图可在设计文件中找到: LP-EM-CC1354P10-6 (SWRC391): https://www.ti.com/lit/zip/swrc391
2.4GHz 时、+10dBm 和+20dBm 输出功率有单独的 BOM。 +10dBm 输出功率使用 VDDR 作为偏置电压、因此可以显著降低电流消耗。
我误读了您的原始文章、我看到您正在谈论 Skyworks SP3T 射频开关。 可以在 SmartRF Studio 7中的Settings->下查看 DIO 配置 Custom Target Configuration
对于 RX 操作、射频开关需要设置为2.4GHz 路径(不是 PA 路径、仅适用于 TX):DIO34。 这些2_4_GHZ_RF端口用于2.4GHz 下的 RX。
您可以使用 SKY13317-373数据表确认所需的 DIO 设置、并与 LP-EM-CC1354P10-6原理图进行比较: https://www.skyworksinc.com/-/media/SkyWorks/Documents/Products/301-400/SKY13317-373LF_200914L.pdf

当输出频率设置为2400 MHz 并选择了 LP-EM-CC1354P10-6设计之一时、SmartRF Studio 中的 DIO 配置是正确的:

如果您从 SmartRF Studio 导出这些设置、应该能够按预期工作。
此致、
Zack
尊敬的 Satya:
此致、
Zack
尊敬的 Zack:
当我尝试使用 LP_EM_CC1354P10_1 Tx 至 LP_EM_CC1354P10_1 Rx (对于 SmartRF Studio 采用以下配置)时、我看不到任何通信发生。 我的设置有什么问题吗

我强烈建议使用2.4GHz 专有协议。 我所做的只是连接两个 CC1354P10_1板、打开 Smart RF Studio >专用>50kbps 、25kHz 偏差、2-GFSK、100kHz Rx 带宽(默认)>将频率更改为2400 (默认为915)。 一个板在 Tx 中、另一个板为 Rx。 在 Rx 上未接收到数据。 非常感谢您提供任何帮助。
此致、
Satya Raji.
尊敬的 Zack:
我将自己的硬件与433MHz、2.4GHz 和2.4GHz PA 配合使用。 PA 路径电路基于 LP_EM_CC1354P10_6评估板。 我使用了 SmartRFStudio 生成无线电配置文件。 从主屏幕 CC1354P10>专用>LP_EM_CC1354P10_6。


然后导出代码。 这样我就可以获得10dBm 的无线电配置。 外置天线开关控制有工作代码。 每当我发射信号时、我都会切换到已启用的 PA 路径、然后返回到常规的2.4GHz 路径。 可以使用示波器轨迹确认切换。
这样做时、我会将配置文件加载到应用程序代码中并加载到定制硬件板中、当我从2.4GHz 5dBm 切换到10dBm 时、只看到几分贝(RSSI 测量)得到改善。 两种电源设置的范围几乎相同。
我的问题: 1. 使用适用于2.4GHz 的专有协议?
2.在 SmartRF Studio 主屏幕中、我只看到具有 CC1354P10选项的 SubGig 选项卡。 2.4GHz 未显示任何 CC1354。 我缺少什么吗?
3.启用 PA 的系统会加载哪些功率覆盖数据? 是否有文献了解 TX20_POWER_OVERRIDE ()函数?

4.对讲机如何知道切换到 PA? 这是否会根据功率设置数字自动进行?
感谢您抽出时间。
此致。