This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:uLDO 无法正常工作

Guru**** 2545570 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1442106/cc1310-uldo-is-not-working

器件型号:CC1310

工具与软件:

您好!

 

我们的产品基于 CC1310、我们观察到、大约10%的生产器件进入深度睡眠模式并无响应。  

经过进一步调查、我们发现在深度睡眠模式下、微控制器单元(MCU)会切换到超低压降稳压器(uLDO)、该稳压器不向 MCU 供电。  

 

当我们测量 DCOUPLE 引脚时、工作板显示出1.28V 的适当电压。 相比之下、出现故障的器件的读数要么为0V、要么约为2.68V。

 

CC1310 uLDO 在哪些情况下会失效? 某些方向有助于缩小根本原因的范围

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否 在 IC 断电的情况下、使用万用表测量器件引脚(接地)的电阻、并比较已知正常的器件和故障器件的样片?

    出现故障的器件是否从未工作过、或者在一段时间后是否观察到故障?

    此外、请将32kHz 时钟输出到 DIO/引脚以检查它是否正在运行。 这可以通过以下方法来实现  第11.3.4节 状态  SWCU117  (CC13x0、CC26x0 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册): https://www.ti.com/lit/swcu117

    此致、

    Zack