This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:我们50%的器件具有高睡眠电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1442079/cc1352p7-high-sleep-current-in-50-of-our-parts

器件型号:CC1352P7

工具与软件:

请提供帮助。 我希望我做了一些错误的事情。 我不相信2500 cc1352p7会有高睡眠电流。 良好的器件展示了 IO、RTC 和内存保持断电模式下的电流约为900nA。 但是、我们的一半以上的器件显示电流超过20uA、或者更高的一个或两个数量级。 如果我删除我们的固件并安装 ti 低功耗模式示例、我仍然看到各部件之间存在一到两个数量级的不同睡眠电流。 这个问题使我们付出了代价、因为我们必须进行广泛的电流测试并且必须拒绝大量硬件、因为高电流不利于我们的电池应用。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发布您的原理图?