This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:wisun CoAP 节点应用是否已运行本机看门狗?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1443715/cc1312r-does-the-wisun-coap-node-applications-have-a-native-watchdog-running

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!
目前、我主要负责为 wisun 应用创建看门狗解决方案。 我已经看到、在 syscfg 中可以使用看门狗驱动程序。 是否有任何已在使用该看门狗的默认进程、或者我是否应该创建我自己的进程? 无论在哪种情况下、您能给我一些关于查看位置的见解吗?

提前感谢、
Thiago。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thiago:

    我在 CCS 中通过扩展搜索(Ctrl+h)找不到使用该工具的任何点。
    此外、该工程在超时后不会实现自动重启。

    因此、请根据需要使用。 如前所述、它需要在 SysConfig 中定义、然后可以在工程中使用。

    此致、
    等等