This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354R10:反转的曼彻斯特覆盖

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC1354R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1442670/cc1354r10-inverted-manchester-override

器件型号:CC1354R10
主题中讨论的其他器件: CC1101CC1354P10、CC1352R

工具与软件:

您好!

我一直在尝试使用 SmartRF Studio 来测试 使用 OOK 和曼彻斯特编码的传统应用程序。  

我已选择16.384kbps、OOK、100kHz RX 带宽、曼彻斯特编码设置的典型设置 。 我注意到它正在正确发送数据、并且采用了曼彻斯特编码。 我感到困惑的地方在于为什么将 fecMode (formatConf)设置为0x0而不是0xA。 此外,我已经看了覆盖,他们似乎没有一个匹配的在线文档如何启用曼彻斯特.

我可以继续前进、因为它看起来的确有效、但是在我的传统应用中、曼彻斯特编码与典型设置示例所做的反相了。 您能告诉我如何启用/禁用反向曼彻斯特编码/解码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scot:

    由于不同器件的寄存器不同、因此覆盖项会因器件而异、这是正常情况。

    您能否链接您参考的文档以及您将 CC1354R10无线电配置与哪个器件进行比较?

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scot:

    更改后的寄存器值实际上只是与器件相关、并且未在迁移指南中针对每个寄存器值进行更新。 您从 SmartRF Studio 获取的配置确实是正确的配置。

    要实现反转曼彻斯特编码、请更改以下覆盖项:HW_REG_OVERRIDE (0x533C、0x0047)、//此寄存器的默认值

    更改为:HW_REG_OVERRIDE (0x533C、0x2047)、//该寄存器的默认值、但也使用反转的曼彻斯特编码

    请告诉我这是否起作用。

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-这解决了问题。

    不过、确实应该有一些相关的文档。 我看到过无数篇帖子、其中 TI 表示他们正在更新文档、但我只是看不到。 我们被迫使用论坛的基本功能是不可接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scot:

    我不知道其他情况。
    但我将接受这一反馈、并创建一个 TT 来修改用户指南的这一部分。

    此致、
    等等