This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:芯片机放电模式下最大的 kV 静电耐受电压是多少?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1441578/cc1310-what-is-the-maximum-kv-electrostatic-withstand-voltage-for-chip-machine-discharge-mode

器件型号:CC1310

工具与软件:

尊敬的 TI:

芯片机放电模式的最大 kV 静电耐受电压是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 CC1310的 ESD 额定值的信息、请参阅 第5.2节 状态   CC1310数据表:  https://www.ti.com/lit/swrs181

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    章节5.2只写 HBM 和 CDM 设备充电电压水平,是否没有 机器放电模式电压? 您能帮助提供吗?

    谢谢。