This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:将 Wi-SUN 边界路由器的类似日志功能更改为 wfantund 日志

Guru**** 2536000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1436116/cc1312r7-log-like-functionality-from-wi-sun-border-router-to-wfantund-log

器件型号:CC1312R7

工具与软件:

你(们)好

需要使用与 wfantund 相同的串行记录 Wi-SUN 边界路由器的一些信息。 可以使用其他串行引脚从 ns_trace lib 中读取日志、但由于硬件限制、最好在应用中仅使用一个串行引脚。

我们的想法是将 NCP 设备中的信息发送到 wfantund 日志、而无需向 NCP 设备询问 wfenttl 信息。 可行吗?

谢谢你。

此致、Maurício。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauricio:

    如果我正确理解、您希望通过用于 NCP 命令的同一 SPI 引脚发送跟踪语句。 如果您知道没有来回 NCP 命令、那么您应该能够使用相同的引脚。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie。

    我真的不想通过同一个 SPI 发送跟踪语句、我希望能够将一些字符串消息从 NCP 设备发送到 wfantund 输出(log)。 例如、wfantund 会输出诸如"Interface not up"或"Interface is up"之类的消息。 NCP 是否可以发送我想要的任何消息并在 wfantund 中输出它?

    谢谢你。

    此致、Mauricio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauricio:

    这听起来应该是可能的。 我将联系软件开发人员、了解是否以及如何实现这一目标。 我将在周四与您联系。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mauricio:

    对于延迟、我们深表歉意。

    下面是来自软件开发人员的反馈。

    1. 在 SPINEL 界面中、可以使用 ifconfig 检索接口的状态。 但是、该命令尚未移植到 waddtl。 在 waddtl 中、您可以添加命令"ifconfig"以检索 BR 状态。 当收到响应时、状态可以显示在控制台中。 但您必须自己实现它。
    2. 在 wdextl 中,我们只提供了 wfantund 的基本命令。  需要根据需要添加其他命令。
    3. 或者、您可以添加自己的方式来向主机发送消息。
      1. 在 BR 中、使用 UDP 封装消息并将 UDP 数据包发送到主机。
      2. 在主机中、启动 UDP 服务器来侦听 BR UDP 数据包。 接收到 UDP 数据包时、在控制台中显示该消息。

    谢谢、

    Marie H.