This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:CC1352P7差分对设计

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1445717/cc1352p7-cc1352p7-differential-pair-design

器件型号:CC1352P7
Thread 中讨论的其他零件: Strike

工具与软件:

我们正在为我们的 CC1352P7模块(868MHz)设计偶极天线。 射频端口 在连接到天线之前会从差分对转换为单端端口。 我们正在寻找一种设计、在该设计中、我们可以使用不带平衡-非平衡变压器的差分对线并连接到偶极天线(如 AN058第9页中所示)。 您能帮助我们获取相关示例吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    之前、我们 直接通过 RF_P 和 RF_N 焊盘制作折叠式偶极设计、但这种设计拓扑很困难、因此要支持广阔的市场、这是我们不推广此技术的主要原因。

    您将需要使用您的特定 PCB 层堆叠在 ADS 或 CST 中对您的设计进行仿真、并在3D 仿真器(例如 CST)中使用您的最终外壳对天线进行仿真。

    此外、这种拓扑更容易出现 ESD 问题、因为天线上的 ESD 冲击在芯片上会更加严重。

    与标准参考设计相比、选择此拓扑的主要目标是什么?