This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:关于简单外设并使用配置 BLE 无线电设置

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1445046/cc1354p10-about-simple-peripheral-and-configure-ble-radio-settings-with

器件型号:CC1354P10
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI:  

我正在测试 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_02_23 SDK 中的 simple_peripheral_EM_CC1354P10_x_tirtos7_ticlang 示例固件。

在项目 SysConfig 中的 RF Design ->基于 RF Design、选项 LP_EM_CC1354P10_6、20dBm 可用。 请参见下图:

但在 BLE ->基于 RF 设计中、此选项不可用。 请参见下图:

我如何根据 RF Design 激活选项 LP_EM_CC1354P10_6 (BLE 中为20dBm)?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我们没有2.4GHz 上+20dBm 的电路板设计。 LP 说明如下:

    • LP-EM-CC1354P10-6:868/dBm 915MHz (高达14dBm)、2.4GHz (高达10dBm)

    谢谢、

    Marie H.