This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:如何启用4FSK?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1445245/cc1314r10-how-to-enable-4fsk

器件型号:CC1314R10

工具与软件:

查看 swcu194无法找到4fsk 或4-FSK。

如何设置无线电模式的唯一参考是表26-173。 允许的模式包括

0:FSK

1:GFSK

7:O-QPSK

我想、制作无线电4级(G) FSK 还需要一些其他技巧。 如何实现?

此致、

Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这完全符合之前的说明:CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP.formatConf.fecMode = 9

    缺少的是解释这是 formatConf 中的子字段、我还没有看到任何表来解释这项工作的内容。

    然而,Smart RF Studio 揭示了不同的领域,通过查看带有*Vintage* AFM-2调制分析器和示波器的射频载波,我可以自己证明,当我把这个参数设置为9时,一个2FSK 示例更改为4FSK !!

     对于我来说、FEC 的意思是与调制模式不同........

    此致、

    Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gullik:

    以下 TRM 是 CC13x4寄存器功能的参考:  SWCU192  (CC13x4、CC26x4 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册): https://www.ti.com/lit/swcu194

    的符号  第26.10.5.2节 :  

    formatConf 设置用于各种数据包格式的设置... fecMode 设置可用于更改传输或接收信号的编码。

    E2E 帖子(如您所知)中提供了启用4FSK 的详细信息、例如 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1075632/cc1312r-4-fsk-modulation-support

    在撰写本文时、TI 尚未对任何4FSK PHY 进行特性描述、因此它尚未添加到 TRM 中。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zack、

    现在、我已经发现它不是那么难或复杂。 "我想,我不会骗你的。

    发现秘密、但…

    现在很开心…

    Gullik