This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:最大比特率

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1445101/cc1314r10-maximum-bitrate

器件型号:CC1314R10

工具与软件:

从表8.1中、特性支持中我发现支持2 (g) FSK 和4 (g) FSK、并且最高采样速度<= 2MSPS

是否有任何将对讲机设置为4 Mbps 的示例、我猜最大值是多少?

最好是在专有模式下…

此致、

Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gullik:

    如您所述、器件当前支持的数据速率已在数据表中列出、 在撰写本文时、我们没有研究过比此处更高的数据速率。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    因为我现在已经了解了4-FSK 设置。 我将尝试各种比特率/调制组合。

    谢谢!

    现在就全部完成了、

    Gullik