This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530EM:调试

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530EM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1443860/cc2530em-debug

器件型号:CC2530EM

工具与软件:

尊敬的先生:

在 CC2530EM SCH 中、有两个连接器、P1和 P2。 每种工具的用途是什么?

我假设至少有一个连接器用于调试目的。 但出于调试目的、只需要两个 I/O 引脚、P2.1和 P2.2、并且还需要一个 RESET_N。 没有 P1&P2处于此配置中。

请提供建议。  

谢谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    现在、请参阅下面有关引脚说明的数据表表表1。  

    谢谢!
    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我的意思是 P1和 P2都不专用于调试和编程。 这是不寻常的。

    您能解释一下吗?

    谢谢

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    引脚 P2_1连接到调试接口:

    调试需要 DEBUG_CLK (P2_2)和 DEBUG_DATA (P2_1)。  

    请在下图中指出您正在讨论的具体引脚:

    谢谢!
    Alex F