This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:GPIO 中断/脉冲计数器问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1446692/launchxl-cc1310-gpio-interrupt-pulse-counter-issue

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
Thread 中讨论的其他器件:CC1310

工具与软件:

大家好!

我正在使用 CC1310控制器和一个输出脉冲的数字温度传感器。 当我尝试对特定时间段内的 GPIO 中断进行计数时、脉冲计数不正确。 我们已使用示波器验证了传感器脉冲、脉冲和计时器均正常工作。 但是、中断计数不匹配。 您能提出任何可能的解决方案吗

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vinod、

    如何对示例中的脉冲进行计数?

    您是否以 GPIO 中断示例为起点?

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    是的、我使用 GPIO 中断计数器对脉冲进行计数、它会给出错误的计数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vinod、

    您能否发布一个代码片段、以显示您如何配置 GPIO 和如何计算中断数?

    谢谢、

    Marie H.