This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2543:SPI 通信速度

Guru**** 2526380 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1446012/tlc2543-spi-communication-speed

器件型号:TLC2543

工具与软件:

亲爱的、早上好。

请查看我之前的 问题。

TLC2543是支持 SPI 通信的 ADC IC。
SPI 通信速度支持高达4.1 MHz。 [数据表]

我们使用的通信速度是2 MHz。
但是、它在2 MHz 下不能正常工作、因此在4MHz 下也不能正常工作、

仅当通信速度降至1 MHz 时、此功能才正常工作。

第一个图像是设置为2 MHz 时的 ADC 值、第二个图像是设置为1 MHz 时的 ADC 值。

大约应为1685左右、但大多数测量是错误的。
SPI 通信速度的测试结果如下。

1. 4 MHz:错误
2. 2 MHz:错误
3. 1 MHz:正常

该设计不使用单独的上拉电阻器。

请了解它与数据表中列出的通信速度有何不同。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请原谅由于感恩节假期在美国的延迟。

    我已删除前一个重复的主题。  

    能否与我共享 ADC 电路原理图? 如果要查看 SPI 线路在4MHz 或2MHz 时钟下出现错误时的行为、也会很有用。 您能否分享这种情况下 SPI 引脚的示波器捕获? 它还将有助于确认是否满足时序要求。  

    此致、
    Joel