This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110ET:选择 LP-XDS110ET 并创建新工程时出现问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET, LP-EM-CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1444001/lp-xds110et-issue-with-selecting-the-lp-xds110et-and-create-a-new-project

器件型号:LP-XDS110ET
主题中讨论的其他器件: LP-EM-CC2745R10-Q1

工具与软件:

我将 LP-XDS110ET 调试器与 LP-EM-CC2745R10-Q1配合使用  

我下载了  用于 Linux 的 Code Composer Studio Theia 集成开发环境(IDE)笔记本电脑链接到用于 Code Composer Studio Theia 的 Linux 单文件(离线)安装程序(MSPM0器件支持的功能受限)
我尝试选择调试器板 XDS110 & XDS110ETI 无法创建新 项目或导入现有项目。
PLZ 帮助我重新爱上这个问题.
谢谢、此致
Sai Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为感恩节假期,我必须在下周回到你身边。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您在将项目导入 Code Composer Studio 时遇到的问题是什么?  

    我建议您首先了解我们的示例项目、这些项目应该能够导入到 Code Composer Studio 中。 将工程导入到 Code Composer Studio 后、便能够编辑.ccxml 文件中的目标配置文件。

    此致、

    Ben Collier