This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101-Q1:MISO's CPHA 的行为非常奇怪

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1445402/cc1101-q1-the-miso-s-cpha-behaves-strange

器件型号:CC1101-Q1
Thread 中讨论的其他器件:CC1101

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

我在 Linux 系统上调试 CC1101驱动程序时遇到一个 SPI 通信问题。

问题是、我甚至无法读取 PARTNUM 修补程序版本  电流。

我只是将 SPI 模式配置为模式0、然后在代码开始时读取这两个寄存器、但失败。

然后检查4个 SPI 引脚的波形、发现全部由 SPI 主侧(CS、SCLK、MOSI)完全控制的3个引脚的行为符合预期、但是 MISO CPHA 行为很奇怪(有时会在上升沿切换、有时会在下降沿切换):

可能是什么原因? 是因为 CC1101芯片没有被正确复位吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    你对这种不正常的 MISO 行为有什么想法吗?

    期待您的反馈。

    这是电路图:

    谢谢&&此致