This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:6LoWPAN

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, LAUNCHXL-CC1352R1, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1447360/launchxl-cc1352r1-6lowpan

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:LPSTK-CC1352R、、 CC1352P7

工具与软件:

您好! 我想使用6LoWPAN 进行连接、将传感器数据(温度、湿度和照度)从 LPSTK-CC1352R Sensortag 传输到 LAUNCHXL-CC1352R1 Launchpad。 然后、LaunchPad 将连接到 Raspberry Pi、后者将使用 MQTT 将数据转发至云。 但是、此工程不能选择使用 TI-15.4 Linux 网关。 您是否可以推荐 Resource Explorer 中可帮助实现此设置的项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy:

    我们没有直接展示6LoWPAN 的示例。 我们有一个 Wi-SUN 堆栈、这是一个基于6LoWPAN 的网状网络。 遗憾的是、边界路由器(网关)至少需要一个 CC1352P7才能运行。

    谢谢、

    Marie H.