This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1314R10:如何实现射频多发送器和单接收器(LP-EM-CC134R10)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, LP-EM-CC1314R10, CC1314R10, SYSCONFIG, LP-XDS110ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1413528/lp-em-cc1314r10-how-to-implement-rf-multiple-transmitter-and-single-receiver-lp-em-cc134r10

器件型号:LP-EM-CC1314R10
主题中讨论的其他器件: SysConfigCC1314R10、CC1354P10、 LP-XDS110ET

工具与软件:

大家好、我是尝试合作的 LP-EM-CC1314R10 多个射频发送器和单个接收器。 是否可以通过任何可能的方法从多个发送器接收而不会在射频接收器端产生有效载荷损失、以及如何实现发送器和接收器的配置来实现这一场景?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muniyappan:

    到目前为止看起来不错。

    我们肯定会看到广播消息的发送方式或接收方式存在问题。

    我想问题是、当收集器发送广播消息时、传感器尚未准备好接收广播消息。

    您能详细解释一下您对默认示例所做的代码更改吗?

    此致、
    等等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muniyappan:

    很抱歉响应延迟。

    您是否在测试中取得了进展、是否可以解决漏播数据包的问题、或者问题是否仍然存在?

    此致、
    等等