This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:同一器件中支持低于1GHz 和800 LTE。 LNA、接收器问题。 SAW 滤波器放置和阻抗不匹配。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1447578/cc1190-sub-1-ghz-and-800-lte-in-same-device-lna-receiver-problems-saw-filter-placement-and-impedance-mismatch

器件型号:CC1190
主题中讨论的其他器件:CC1352P

工具与软件:

尊敬的社区:

让我介绍一下我面临的问题、然后他们询问有关解决方案的问题。  

我正在开发定制硬件、其中涉及低于1GHz 的通信和单器件的 LTE。 因为您现在可能有相当少的 LTE 频带定位在700-800 -900 MHz 区域。 打印屏幕中附加的示例。  

我使用 CC1190来改善发送和接收。 当我使用 CC1190 LNA 接收时、我会放大 LTE 强上行链路通信并使 CC1352P 的射频前端饱和。 无源滤波器不足以滤除此带外通信。  我 不能在天线线路上使用 SAW 滤波器、因为 SAW 滤波器无法处理传输功率。

问题我是否可以在 LNA 放大发生之前、选择性地在 LNA 输入端使用 SAW 滤波器来滤除 LTE 信号? 它是否能够在不造成严重阻抗失配的情况下正常工作? 问题中的 SAW 滤波器是 Z5。 有人知道需要多复杂的阻抗匹配电路吗?  

在当前实现方案中、未安装 Z5;接收期间、必须保持 LNA 关闭以避免饱和。 我尚未找到任何绕过 LNA 的解决方案、我只需要将其保持禁用状态、这会导致大约-7至-11 dB 的不利信号损失。  

目前我的选择有:

在 LNA 之前使用1.insert SAW 滤波器

或者

2.添加射频开关并启用外部 CC1190接收器 LNA 旁路。

或许有人可以看到其他解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在等待建议和帮助的同时,我正在寻找其他解决方案,并考虑也许我的最佳选择是从 Skyworks 的前端更改 CC1190 ,特别是 SKY66420-11。 它具有集成式射频开关 和路径、用于可选的 Rx 滤波。