This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:Rx 上的 CC1310 Tx-HSM?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1448701/launchxl-cc1310-cc1310-tx-rx-at-4mbps-hsm

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
Thread 中讨论的其他器件:CC1310

工具与软件:

您好!  

我要以4mbps 的速度使用 cc1310。 我可以将 hs 模式与 rfPacketErrorRate 示例一起使用、但 ı 无法为 TI 的标准 TX-Rx 示例设置 hs 模式。 请帮帮我。

感谢您的所有回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享您对 rfPacketRX 和 rfPacketTX 示例所做的尝试使其在 HS 模式下运行的步骤/修改、并分享有关如何/失败的说明。

    BR

    Siri