主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
你(们)好
我们设置了一个 Wi-SUN 网络、其中大约50个 CC1312R1模块作为 Wi-SUN 路由器节点运行(更具体地说、使用无线太阳能管理系统栈)、2个 CC1213R7模块作为 Wi-SUN 边界路由器运行。 总体而言、网络运行良好、但我们遇到了一个问题、即大约20个路由器节点在过去5天内未连接到任一边界路由器。 从我们从一个未连接的路由器节点捕获的日志中、通过定义 exclude_trace 宏、此特定路由器节点似乎仅在 PHY 通道107接收数据包。 所有路由器节点都使用相同的固件。 此外、如果我们手动重置有问题的路由器节点、它们确实会连接到 Wi-SUN 网络。
这是来自路由器节点的日志。
e2e.ti.com/.../LOG-EP-DC51-_2D00_-5-days-offline-2024_2D00_11_2D00_19-12_2D00_57.txt
谢谢你。
此致、
Mauricio.