This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:低于1 GHz 论坛

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1448770/launchxl-cc1310-sub-1-ghz-forum

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
Thread 中讨论的其他器件:CC1310

工具与软件:

您好!

我有多个 CC1310 Launchpad、想使用外部天线来提高射频传输。 我发现了一个关于同一主题的问题(日期8年前)与一个回应, 你看这个线程: e2e.ti.com/.../2083045 ...但链接不再工作了。 您能帮助我找到解决方案吗? 我对我的 Launchpad 的电缆/连接器(迷你的东西,我不熟悉最近的射频连接器)感兴趣,或者想知道如何在我的电路板上安装另一个连接器(更广泛)。

谢谢。此致

Tibor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tibor:

    CC1310 launchpad 具有一个可用于连接外部天线的 SMA 连接器。 要使用 SMA 连接器、需要将100pF 电容器旋转90度。

    电容器通常按如下所示进行安装、以便使用 PCB 天线:

    要使用 SMA、应按如下方式安装:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您提供的信息、但它与我的硬件不匹配:我的 LaunchPad 是版本1.4、这些 LaunchPad 没有 SMA 连接器。 与此相反、我的电路板配备了现已停产的 Murata SMD 连接器 MM5829-2700。 为该连接器找到电缆是一个非常困难的任务,我通过一些邮件在这个论坛,找到一些链接,但大多数链接不再工作。 为了告诉真相,我还发现了一根电缆,可能匹配此连接器,但它要么非常昂贵(~70美元 ),或有一个最小数量200购买... 我在实际中正在寻找正确的方法、通过 另一种类型的连接器在板上重新放置 SMD 连接器、这种连接器已经不再过时、我可以在另一侧找到非昂贵的连接器/电缆。 欢迎提供所有建议。

    谢谢。此致

    Tibor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tibor:

    您使用的 CC1310 LaunchPad 版本较旧、其具有 Murata JSC 连接器。 如您所见、此连接器已停产。 因此、我们建议购买 LAUNCHXL-CC1310 LaunchPad、它具有用于连接外部天线或实验室仪器的 SMA 连接器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    是的、以上结论也正是为了解决我眼前的问题:我的网络的两个节点之间的射频链路非常弱。 然而,我仍然希望有一种方法"升级"我的旧板,因为我有几个。 欢迎提出任何建议。

    谢谢。此致

    Tibor