This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:FS_CHP 和杂散电平

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1449190/cc1200-fs_chp-and-spurious-level

器件型号:CC1200

工具与软件:

我想改进 CC1200.e2e.ti.com/.../CC1200_5F00_Spurious-by-FS_5F00_CHP.pdf 的伪波水平

法规是 ARIB STD-T108、规范项是有害发射强度。

我展示了 CC1200 TX 输出频谱。  

图1是 FS_CHP=16的频谱、由自动 校准设置。

图1的杂散水平为-39dBm、对于调节-36dBm 几乎没有裕度。

示例中没有裕度。

图2是 FS_CHR=08的频谱、需要手动设置。

其杂散水平为-49dBm、具有足够的调节裕度。

您能否告诉我、这是适当的对策还是不能改进  

杂散发射?

美国 Umetsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用了 SmartRF Studio 的建议值0x28?