This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:可向主 CPU 提供基带射频数据

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1450298/cc1314r10-availability-of-baseband-rf-data-to-the-main-cpu

器件型号:CC1314R10
Thread 中讨论的其他器件:CC1310

工具与软件:

你(们)好

我想将此 IC 用作软件无线电广播、因此需要将原始基带射频样本采集到 CPU 中、即完全不进行任何处理。

这是可行的吗? 这似乎是一个非常简单的问题、但我一直无法在文档中找到答案。

另外、我找不到任何有关芯片射频性能的信息、特别是:

a) LNA/混频器/ADC 在射频范围287 -5127MHz 内的有效 NF

b) RX LO/混频器/ADC 的相位噪声性能

非常感谢,很抱歉,如果这些信息可用-但我找不到它。

标记

PS 您将收集到、我将不会使用任何提供的标准射频协议或组件-例如、我*不*将使用内置调制器或解调器组件。 因此、请不要指向数据表中诸如第7.10节的信号灵敏度部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    对于 C1310和 CC1312、有一个补丁可在 Rx 中获取 IQ 样本。 这样的解决方案是否适合您?

    CC1310/CC1312上 IQ 示例补丁的应用手册链接: https://www.ti.com/lit/swra571