This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:复位引脚

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1451153/cc1200-reset-pin

器件型号:CC1200

工具与软件:

你(们)好

-。 CC1200复位引脚内部是否有下拉电阻?
-。 如果存在下拉电阻、是否应该将其从 GPIO 控制为 MCU 中的高电平? (高电平保持时间?)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    CC1200没有 RESET 引脚上的内部上拉或下拉电阻。 此引脚应由外部 MCU 的 GPIO 驱动或连接到 VDD。

    当 RESET 引脚被拉至低电平时、器件将复位并应在运行期间保持高电平。