This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1314R10:host_collector 应用程序报告错误为"器件复位&quot 后未收到复位响应;

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC1314R10, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1451594/lp-em-cc1314r10-host_collector-application-reports-error-as-no-reset-response-received-after-device-reset

器件型号:LP-EM-CC1314R10
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

您好!

在这里、我使用了两个 LP-EM-CC1314R10 LaunchPad (一个作为协处理器( LP1 )、另一个作为 SENSOR_OAD_OFFCHIP ( LP2 )。

我当前正在使用中带有 collector.cfg 的 host_collector 可执行文件 ti154stack_linux_x64_4_40_00_03 . 然后、我使用了 uniflash 程序在(LP1)中刷写协处理器十六进制文件。 之后、我使用了 Uniflash 程序刷写了 sensor_oad_offchip bin 文件和 Mcuboot 十六进制文件(位于 LP2)。 接下来、我启动了可执行文件 /host_collector collector.cfg  从的路径中断 预制/二进制 . 因此、

器件复位后未收到复位响应
0)./host_collector (+0x1f74f)[0x58f07481f74f]
1)./host_collector (+0x1f8ba)[0x58f07481f8ba]
2)./host_collector (+0x21e45)[0x58f074821e45]
3)./host_collector (+0x21dcf)[0x58f074821dcf]
4)./host_collector (+0x1b422)[0x58f07481b422]
5)./host_collector (+0x1b495)[0x58f07481b495]
6)./host_collector (+0x19432)[0x58f074819432]
7)./host_collector (+0x65c3)[0x58f0748065c3]
8)./host_collector (+0xfc44)[0x58f07480fc44]
9)./host_collector (+0x4490)[0x58f074804490]
10)/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (+0x29d90)[0x7d0707229d90]
11)/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (__libc_start_main+0x80)[0x7d0707229e40]
12)./host_collector (+0x348a)[0x58f07480348a]

请在这方面为我们提供支持、以便解决问题。

此致、

Manivel M.