This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:20dBm PA 的 IPC 原理图

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1451585/cc1354p10-ipc-schematic-for-20-dbm-pa

器件型号:CC1354P10

工具与软件:

你好。

使用 IPC 0900PC15A0043 实现20dBm PA 的电路。  您能告诉我20dBm 输出设置的频率是多少吗?

在 IPC 参考原理图的数据表中、 电感和电容值略有不同。  它也不说明输出设置到多高的频率。

我想在868 MHz 上将输出设置为20dBm。  这些组件是否适合此频率?

感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在撰写本文时、使用 Johanson 0900PC15D0043001E 低于1GHz、+20dBm IPC、建议的匹配网络为:

    L332 10nH
    C11. 1.2 pF

    PA 表设置  0x3F00FF 为满足868 MHz (和915 MHz)对于+20dBm TX 输出功率的法规要求、建议使用。

    我们将更新+20dBm IPC 的可用信息、但无法在 E2E 上提供这方面的时间范围。

    此致、

    Zack