This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:CC1354P10 RGZ 运行 TI Wi-SUN FAN 堆栈

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1452611/cc1354p10-cc1354p10-rgz-run-ti-wi-sun-fan-stack

器件型号:CC1354P10
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

您好!

CC1354P10 RGZ 的设计比使用 Wi-SUN 风扇堆栈、但 TI Si-SUN 风扇堆栈没有 LP_CC1354P10_1_RGZ、它只包含 LP_EM_CC1354P10_1或  LP_EM_CC1354P10_6。 如果射频设计使用 LP_CC1354C10_1_RGZ、则它与 LP_EM_CC1354P10_1不匹配。 如何使用 CC1354P10 RGZ 配置 Wi-SUN 风扇堆栈?

谢谢!