This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:CC2340R5

Guru**** 2527840 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1452035/cc2340r5-q1-cc2340r5

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

工具与软件:

大家好、我使用 cc2340r5将 xds110套件连接到定制电路板、并使用了引脚(GND、3v3、tclk、tDO)、但当我尝试测试连接时、会显示以下错误

连接到目标时出错:
(错误-615 @ 0x0)
目标无法看到格式正确的 SWD 标头。 。
与目标的连接可能不可靠。 尝试降低
TCLK 设置、然后重试。
(仿真包6.0.579.0)

我不知道该怎么做,请帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否要发送设置的图片?

    此致!

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satakshi、  

    请发送您的连接的图片。 当 GND、3.3V、tclk 和 TDO 引脚位于 XDS110/CC2340R5的底部行时、导线很可能连接到 XDS110/CC2340R5的顶行。  

    谢谢!  

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Issac:

    感谢您的澄清。 我误把它连接到了顶行。 此外、我应该将 SWDIO 连接到 TMS、而不是 TDO、正如我在你们的文档中提到的那样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satakshi、  

    我很高兴现在一切都在工作。 我将关闭该主题!  

    谢谢!  
    Isaac