This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:触发 ICEMelter 所需的 TCK 引脚流量参数

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1451009/cc1310-required-parameters-of-traffic-on-the-tck-pin-to-trigger-the-icemelter

器件型号:CC1310
Thread 中讨论的其他器件: CCStudio

工具与软件:

您好!

参考手册第5.4页说:

当 ICEMelter 检测到 TCK 引脚上的流量(TCK 上的8个上升沿和8个下降沿)时、它会向为 JTAG 电源域供电的 AON WUC 发送一个上电请求。

但我 在参考手册、硬件设计手册和数据表中找不到触发 ICEMelter 所需的任何信号说明。 从相关问题的回答可以看出、 这些边沿之间的延迟无关紧要、但所有8个边沿都需要在 芯片重启或关机前出现。 是这样吗?

您能否提供以下信号参数:频率、周期、振幅、上升/下降时间和延迟?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正确的是、在为 JTAG 电源域上电之前、它需要检测8个上升沿和下降沿。

    我尚未找到关于上升/下降时间的任何要求、但您可能希望查看 IEEE 标准。 1149.1-1990规范。

    通常使用介于4和5 MHz 之间的频率、 TCK 可以在0V 至3.3V 范围内摆动

    很抱歉、我 无法深入了解更多详细信息。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Siri、感谢您的回应。

    糟糕的是、我没有提到我们在应用中使用 cJTAG 而不是 JTAG。

    关于  cJTAG 中 TCK 的4和5 MHz 之间的频率、它是否正确?

    此致、

    Nikita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 实际上、我刚在 SDK 中检查了 CC1310项目、他们使用的是8.5 MHz

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我版本的 CCStudio 中、默认频率是5.5 MHz:

    但是、我已经使用我的器件使用"测试连接"测试了从100 kHz 到14 MHz 的频率、它可以正常工作。

    感谢您的帮助、

    Nikita