This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:如何在 HSM 模式下实现低功耗、能否在 HSM 模式下使用 WOR 模式?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1451866/cc1310-how-to-implement-low-power-in-hsm-mode-can-i-use-wor-mode-under-hsm-mode

器件型号:CC1310

工具与软件:

  • WOR 模式可支持4Mbps 8fsk HSM 模式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tian:

    HSM 模式不支持 WOR/CS/RX 监听模式。

    此致、

    Arthur