This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1314R10:Smart RF Studio RSSI 报告

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1445240/lp-em-cc1314r10-smart-rf-studio-rssi-report

器件型号:LP-EM-CC1314R10

工具与软件:

使用 CC1314 Launchpad I 从我的 CC1312专有射频链路接收数据包时

可获得0到-1.5dBm 的平均 RSSI。 这显然是错误的,因为距离

测量与连杆之间的距离为20米左右、数值应在-40至70左右的时间间隔内。

大多数数据包转储以01 02 30 | 0终止、其中|之前的数据有所不同、但结尾的图

电压为0。 在一些数据包中,尾部的数字是一个类似-100的东西,所以我将尾部的数字解释为 RSSI。

它是如何在许多数据包上报告0的、为什么?

该链接似乎获得了合理的 RSSI 值....

此致、

Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gullik:

    第一步、请逐步执行  SWRA603  (调试通信范围): https://www.ti.com/lit/swra603

    • 您是否使用 SmartRF Studio 7来测试 LaunchPad?
    • 两个器件是否配置为使用相同的设置?
    • 当您指出"链路似乎获得了合理的 RSSI 值..."时、请您就"我得到的平均 RSSI 为0至-1.5 dBm"对此进行说明吗?
    • 您的测试环境是什么? 在 TX 中没有器件的情况下、如果 LaunchPad 设置为连续 RX、那么测量的 RSSI 水平是多少?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 您是否使用 SmartRF Studio 7来测试 LaunchPad?
    • 是的!!
    • 两个器件是否配置为使用相同的设置?
    • 是的、我看到了流量
    • 当您指出"链路似乎获得了合理的 RSSI 值..."时、请您就"我得到的平均 RSSI 为0至-1.5 dBm"对此进行说明吗?
    • 这是我在收听流量时 SmartRF Studio 所报告的内容。 由于引脚= Pout -32.56db -20 * log10 (F)-20log10 (dist)、 因此报告为平均 RSSI 的-1.5dBm 为30至40dB 至高
    • 完全不合理。
    • 您的测试环境是什么? 在 TX 中没有器件的情况下、如果 LaunchPad 设置为连续 RX、那么测量的 RSSI 水平是多少?
    • 正如我说过的、在20m 距离监控的两个器件之间的射频链路显示-1.5 dBm...

    我的猜测是 SmartRF Studio 7获取所有收集到的 RSSI 的平均值、当某些报告显示为0时、平均值会变为错误...

    此致、

    令人兴奋的是探索这款芯片...及其软件...

    Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gullik:

    请共享您正在使用的 PHY 设置。

    此致、

    Zack