This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:实现模式- S/发送1090 MHz - CC1312

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1452221/cc1312r-implementing-mode-s-transmitting-1090-mhz---cc1312

器件型号:CC1312R

工具与软件:

大家好、团队成员:  

你好。  

只是确认该项、如果 无法通过射频模块的简单链路远距离设置发送1090 MHz 信号吗?  

谢谢你。  

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mark。

    对于 LRM 模式、应该可以在1090 MHz 处发送。  

    建议将此问题在 SmartRF Studio 中进行测试、作为确定寄存器设置的第一步。

    此致、

      Richard