This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:1Mbps GFSK 配置

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1448869/cc1314r10-1-mbps-gfsk-configuration

器件型号:CC1314R10
主题中讨论的其他器件: SysConfigCC1312R

工具与软件:

尊敬的所有人:  

在 RF Studio 7 v2.31专有模式中、我未看到 CC1314R10的1Mbps GFSK 选项。 是否有任何人可以共享以支持1Mbps 的非官方配置? 将来是否有计划将其添加到 RF Studio 和 SDK 中?  

此致

Aivaras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将检查是否有我们可以分享的设置、并在周一提供答案。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gday、

    我使用 cc1312的所有设置为 CC1314打造了一个专有 phy。 这会编译、我可以看到来自 cc1312传输的流量、并且 cc1314上的数据包性能良好。 但是、cc1312看不到来自 cc1314的数据包、因此连接是半双工的。

    频率为868MHz

    比特率1000kbit/s

    频率漂移390kHz

    RX 带宽2185kHz

    不白化

    相同的同步930B51DE

    我还注意到 SmartRF Studio 中缺少1Mbps 配置。 CC1314是否不支持该功能?

    用于测试的平台 LP-EW-CC1314R10。

    根据 rfUARTBridge 示例在自己的硬件设计的两个 CC1312上双向运行的代码。

    此致、

    Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或许它与不同的无线电数据包结构有关? 在 Smart RF Studio 专有模式中、我注意到、当我选择100kbps CC1314配置时、我会看到来自我们当前使用 CC1352的新一代器件的熟悉无线电数据包。 当我为 CC1314选择500kbps 时、会出现其他参数、例如 CRC。 如果可以使用1Mbps 比特率、第二个问题将是如何配置无线电数据包、以便在没有 CRC 的情况下与上一代产品兼容。 目前我假设、仅对数据包进行单向解码时、CRC 和 RF 数据包结构是错误的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aivaras,

    我也想、但 SysConfig 中可配置的内容似乎是相同的。

    已启用 CRC、并且我的接收正如我从示例中读取到的那样为"丢弃不良数据包"。

    我似乎必须使用 CC1312设置一个旧的 LaunchPad 才能进行实验、我看不到任何明显相关的调试方法

    我的 CC1312卡不显示接收指示、看起来一切都很糟糕...

    Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持 Zack ! 我是定制硬件开发商、我将与我们的软件团队共享您的信息、我们将了解如何发展。  

    再次感谢大家

    此致

    Aivaras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    文件(* cc1314r10.c 和.h 文件)在 CCS 中的何处?

    谢谢

    此致

    Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要使用 SmartRF Studio 7生成的 PHY 设置、请参阅: https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_41_00_17/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/sysconfig/proprietary-rf-driver.html?highlight=smartrf%20studio#adding-rf-settings 

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zack、

    现在我可以在 cc1312电路板中看到 RF Studio 发送的数据包了。

    Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack、

    我可以使用 Smart RF Studio 在 LP-EM-CC1314和包含的电路板之间进行通信

    CC1312在安装您所说的文件后能够以1Mbps 的速率运行。

    但是、我无法在 CCS 中构建兼容的 phy。 在 CCS 中创建不同结构、后缀 Adv 如果更改了新命名的源、甚至无法从 CC1312接收数据包、这是之前所做的事情。

    我已经手动检查了所有数据结构以找到发生故障的参数、但没成功。

    最后一次尝试是使用500kbps 专有 PHY 创建一个 PHY、并更改以下参数:

    频率= 868MHz、符号速率= 1000kbps、偏差= 350kHz、RXbw = 2143kHz、

    TX 功率= 14dBm、无白化、前导码计数4个字节、前导码模式、同步长度和同步字、链路最大数据包大小= 255、所有参数均取自工作中的 cc1312配置。

    我加入了指定的覆盖项、并在代码中将其设置为 p0override 参数。

    所有编译正常。

    这不奏效。

    此致、

    Gullik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gullik:

    请为该问题创建新主题? 让 SW 同事看一下可能会更有帮助、因为示波器与原始问题略有不同。

    此致、

    Zack