This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:2-GFSKK 下433 MHz 和 SNRmin 处的 LNA 噪声系数

Guru**** 2547130 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1453425/cc1310-lna-noise-figure-at-433-mhz-and-snrmin-for-2-gfskk

器件型号:CC1310

工具与软件:

您好论坛!

CC1310在433MHz 处的 LNA 噪声系数是多少?

此外、灵敏度阈值的最低 SNR 要求是多少?  

列出的灵敏度(在2-GFSK 调制下、50Kbps 波特率对应于98KHz Rx 滤波器 BW 时)为-110dBm。 鉴于25°C 室温下的本底噪声为-123.9dBm。 我想知道13.9dB 是如何在 SNRmin 和噪声系数之间拆分的。

此致  

Maaz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maaz:

    我已经突出显示了中的相关信息  第6款 的值  SWRA682  (查找 CC13x0和 CC13x2系列的新 PHY 的设置): https://www.ti.com/lit/swra682:  

    理论灵敏度为:-174 dBm/Hz + NF + 10*log10 (RX BW)+ SNR

    其中、

    • -174 dBm: 1 Hz 带宽中的热噪声
    • NF:噪声系数。 以1Hz 带宽中的输入为基准的所有级的噪声
    • RX BW:接收器滤波器带宽
    • SNR:解调器所需的信噪比
    • 前三项的总和是系统中的总积分噪声、被称为本底噪声。
    • NF 可在计算中设置为7dB。 这主要是由 LNA 设置的。
    • SNR 取决于调制格式和调制指数。 对于 h = 1、BER = 1%的2-(G) FSK、假设 SNR = 7dB

    在本例中、RX BW 为~98kHz、因此噪声带宽为10*log10 (98000)= 49.9dB

    因此、对于1%的 BER、理论灵敏度的估算值为:-174 + 7 + 49.9 + 7 =-110.1dBm

    请注意、射频路径的匹配网络是 TX 和 RX 性能之间的折衷、将影响灵敏度。 此外、在您的情况下、本底噪声升高当然也很重要(正如您暗示的那样)。

    您还可以按照 Sverre 在此处所述的过程测量 SNR: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/591001/cc1310-how-to-measure-snr-with-cc1310 

    此致、

    Zack