This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312PSIP:TI 15.4堆栈占空比阈值问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1453482/cc1312psip-ti-15-4-stack-duty-cycle-threshold-question

器件型号:CC1312PSIP
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

MAC Advanced 部分下的 TI 15.4 Stack 中有一个选项可以启用占空比。  执行此操作时、它允许我仅将占空比阈值设置为10%、而不会抑制该消息。  它还表明这仅适用于 ARIB 调节 PHY。  是否可以将此占空比阈值设置为60%、WB-DSSS PHY 是否是 ARIB 调节 PHY?

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     SysConfig 中为所有 ARIB PHY 和定制 PHY 提供了占空比阈值功能。
    WB-DSSS 未经过 ARIB 调节测试、是定制 PHY。  

    您可以根据需要设置占空比阈值、代码导出将相应地更改。

    此致、
    等等