This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:在不同批次的芯片中、射频内核 ROM 是否会发生变化?

Guru**** 2813025 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1452275/cc1352p7-does-the-rf-core-rom-change-during-different-batches-of-chips

器件型号:CC1352P7

工具与软件:

您好!

我正在对问题进行故障排除。  使用 CC1352P7编写自定义射频协议。 射频内核和射频命令一切都按预期运行、但我们使用的电路板最近进行了更新、射频前端进行了一些非常适度的更改。  发生此更改时、我开始丢失以前从未出现过问题的特定 ACK 数据包。  通常、我会将错误归因于设计变更、但其他每一次通信都按预期运行。  有效的通信包括许多背信和福斯。

Ack 的发送器是经过细微修改的硬件、而接收器没有变化。  我可以使用完全相同的代码恢复到以前的硬件版本、并且一切都可以再次工作。  新的硬件 RF 发送命令确认 RF 数据包已经被发送、但是在未改变的接收器上的接收命令永远不会看到数据包并且不会从中给出错误  RF_EventMask。

是否有可能在生产运行之间更改射频内核 ROM 代码?  如何查看射频内核 ROM 版本?  您是否对要检查的事项有任何其他想法?

谢谢!

Joshua Kraan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    硬件变更的性质是什么? 您是否使用频谱分析仪观察到信号存在任何差异?

    我认为 ROM 在生产运行之间也许已经发生改变、但是您可以使用以下立即命令来检查 RFcore ROM 的版本:

    此致。

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur-您知道网络上的任何位置是否列出了此 RFcore ROM 的版本历史记录或更改日志?

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好!

    没有 ROM 的版本历史记录。 这不是问题、因为它尚未更新、因为更新是作为对讲机补丁分发的。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道我可以在哪里找到这些修补程序的列表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、

    可在以下 SDK 路径下找到这些补丁: \source\ti\devices\cc13x2x7_cc26x2x7\rf_patches
    而版本说明: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ADMjnimJ4C5BfFnmM3X-jg__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST&placeholder=true

    您顺便说一下、您使用哪个版本的 SDK 开发了您的固件?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    我只是想告诉您问题在于 MAC 地址、以及我们使用它来调整不同通信时序的方式。  某些 MAC 地址可以正常工作、而其他地址存在计时问题。  

    谢谢!

    约书亚