This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:调试问题(未找到 hapi.c)

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1454188/launchxl-cc1310-debugging-issue-hapi-c-not-found

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
Thread 中讨论的其他器件:CC1310

工具与软件:

您好!

任何人都知道如何在调试时解决该问题:

在"C:\workTst\cc26xx\tags\PG2_RC7_CC13XX\modules\rom\fw/cran/hapi.c"中找不到源文件 src
找到文件或编辑源查找路径以包括其位置。

如何在 CCS 中将此文件的引用更改为 driverlib.c?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohd:

    这本身并不是一个问题、因此我想知道、你看到的问题是什么?  

    器件是否无法引导且正在运行固件?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、

    我认为该器件很好、因为它能够运行任何固件。

    唯一的问题是调试它时,它卡在 hapi.c:245的 GetChipId()上,没有移动到下一行代码,并显示如上所示的错误消息。  

    如果我没有弄错、则在其他地方使用上述函数(DriverLib?)

    实际上我是使用 CC1310板调试 Contiki-NG 软件、有什么建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、Windows 中不会出现此问题。 仅供参考、最初我在 Linux (Debian 12)上使用 CCS v12.8.1、在发生错误时进行调试。 我测试了相同的代码进行调试、但这次使用的是 Windows 11环境、调试没有问题。

    不管怎样,谢谢你的答复,亚瑟。

    此致、

    Faiz