This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1445852/cc1200-cc1200

器件型号:CC1200

工具与软件:

Dears、

客户在 RTK 接收器项目中使用 CC1200。 现在是样片级、之前已粘贴70个 CC1200。

1.现在正在进行调试、需要技术支持、主要是在软件 CC1200芯片上、客户在官网上没有找到无线收发器的完整寄存器配置、是否向客户提供了寄存器配置?

2.客户以前使用的 LoRa 芯片现在需要使用 FSK 调制方案、因此选择 CC1200、我们是否应该提供详细的应用经验和案例?

非常感谢

Arabella Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    1.您可以在用户指南中找到: https://www.ti.com/lit/swru346 

    2.在此处可找到软件示例: https://www.ti.com/tool/download/swrc274 

    如果您有具体问题、可以发布详细信息、我将尽力帮助您解决。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie H:

    感谢您的答复。 您能否提供以不受限制的数据包长度进行接收和发送的演示代码?

    (每次发送的字节数从1到2000不等、具体取决于 MCU 提供的字节数和射频芯片发送的字节数)

    谢谢!

    Arabella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    您可以使用可变数据包长度模式。 在用户指南中:

    "当启用可变数据包长度模式(PKT_CFG0.LENGTH_CONFIG = 1)时、第一个字节是长度字节。 数据包处理程序将该值存储为数据包长度、并接收长度字节指示的字节数。 如果使用了固定数据包长度模式(PKT_CFG0.LENGTH_CONFIG = 0)、数据包处理程序 将接受通过 PKT_LEN 编程的字节数。 packet_lenight 寄存器字段。"

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dears、

    当客户使用 CC1200时、在将 CC1200的 CSn 电平拉低后、MISO 电平被拉高、这与手册的要求相反。 请帮助分析原因? 蓝色为 MISO、绿色为 CSn。 (手册说明 CSn 被拉至低电平、MISO 被拉至高电平)

    非常感谢

    Arabella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dears、

    客户需要一个可以直接调用接口来配置频率、功率和波特率的代码、而不是通过 SmartRF stdio 7。

    此外、还需要一个以无限数据包模式发送和接收的演示。 要求接收端根据接收和解码的前几个字节来判断整个数据包的长度。

    您能提供吗?

    非常感谢

    Arabella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    您可以在此处下载软件示例:

    https://www.ti.com/tool/download/SWRC274

    谢谢、

    Marie H.