This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1314R10:在 LP-EM-CC1314R10中、命令'如何在 BeagleBone Black 板和协处理器之间以串行方式构建帧并传输。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1450825/lp-em-cc1314r10-in-lp-em-cc1314r10-how-the-command-s-framed-and-transmitted-through-serial-between-beaglebone-black-board-and-coprocessor

器件型号:LP-EM-CC1314R10

工具与软件:

您好!

我们目前正致力于 Linux 收集器网关项目。 因此我们将尝试绕过 BeagleBone Black 板并在协处理器和 SENSOR_OAD_OFFCHIP 之间进行通信。 要解决此问题、我们需要在 BeagleBone Black 板和协处理器之间进行通信的命令流程。 对于此命令流程、是否存在预编译 TI 处理器 SDK 的源代码、该代码具有通过串行传输的命令流程。

我们还提到了本文 https://software-dl.ti.com/lprf/ti15.4stack_linux_x64/2.01.00.10/exports/docs/TI-15.4%20Stack%20CoP%20Interface%20Guide.pdf、 但由于放置的值、我们无法完全实现所需的组帧命令在某些上下文中是未知的。 请为我们提供串行传输的该命令的支持。

此致、
Manivel M.