This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1314R10:在数据包监听器中、接收到的所有数据包都带有"bad fcs"error。

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC1314R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1455198/lp-em-cc1314r10-in-packet-sniffer-all-the-packets-were-received-with-bad-fcs-error

器件型号:LP-EM-CC1314R10
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC1352P1

工具与软件:

您好!

我们目前正使用(作为监听器的 LAUNCHXL-CC1352P1)开发数据包监听器。 其中、我们目前使用三个 LaunchPad:

    LAUNCHXL-CC1352P1 (LP1)作为数据包监听器。

    LP-EM-CC1314R10 (LP2)用作收集器。

    LP-EM-CC1314R10 (LP3)作为仿真器。

在所有 Launchpad 中、都能配合 Simple link 远距离5KBPS 868MHz PHY ID 和非信标模式工作。

对于通道、所有 LaunchPad 都配置为通道0。

在监听数据包时、所有数据包都通过" 故障 FCS"  错误。

对于该错误、我还查看了用户指南和论坛。 由此、我修改并检查了 Wireshark 中的 CRC。

我还在 Wireshark 应用中添加了传感器器件的静态地址、相同  "故障 FCS" 错误。 请在这一 FCS 错误问题上向我们提供支持、以便在数据包监听器中解决该错误并接收所有数据包而不会出错。  

此致、

Manivel M.