This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:关于 SBL UART 下载问题(紧急)!!

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1455012/lp-em-cc1354p10-about-sbl-uart-download-issue-urgent

器件型号:LP-EM-CC1354P10

工具与软件:

尊敬的 Champs:

一些问题:

              问题1。 当您从处理器进行 UART 下载时、CC13复位引脚+ DIO15引脚连接如何?

              问题2: 在下载期间、DIO15引脚需要始终接地?

            请查看下面的 pic、我们需要对 DIO15和复位引脚执行什么操作?

                     情况1:我们是否需要在下载完成之前一直将(DIO15至 GND)+(复位引脚)短接?

                     情况2:我们是否只需要在下载完成之前的所有时间将(DIO15到 GND)短路?

                     情况3:我们是否需要一直短接(复位引脚)直到下载完成? ß 我不这么认为。

              问题3。 只能在下载前重置?

              问题4。 您可以展示一下您的此器件的硬件连接设计如何吗?

              问题5. 您是否有 SBL 成功下载日志?

PLZ 为这个紧急情况提供帮助。

谢谢。

BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RIO:

    Q1:来自 TRM、第 10.1.2节引导加载程序后门:

    "如果启用了后门功能、则在可配置 I/O 引脚上从外部应用可配置的信号电平
    可以在复位时强制进入 ROM 引导加载程序。 如果启用了后门并且存在有效的闪存映像、
    启动代码会检查 I/O 引脚的电平。 如果配置的 I/O 引脚电平与配置的信号电平匹配、
    ROM 引导加载程序不会将控制传输到闪存映像。"

    Q2:不、此引脚只在复位后被立即读取。  

    案例1:否

    案例2:否

    案例3:您应该确保复位引脚上没有脉冲、否则器件将复位、您必须重新启动下载过程。

    问题3:是的。 下载完成后、您将器件复位以退出 ROM 引导加载程序。

    Q4:在 CC13xx LP 上、您将看到在接头(RX 和 TX 引脚)处连接至调试器的 UART 线。

    问题5:对不起、不是

    谢谢、

    Marie H.