This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:CC1354P10上的 CCFG

Guru**** 2524610 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1455182/lp-em-cc1354p10-ccfg-on-cc1354p10

器件型号:LP-EM-CC1354P10
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

香榭丽舍大街

  此 PDF 第17页提到了以下内容: https://www.ti.com/lit/an/swra466e/swra466e.pdf

  => 设计人员必须确保在要编程的闪存映像的 CCA、CCFG 中启用了引导加载程序

  您可以指导我们在何处修改代码以启用 CCA/CCFG for Downloader?

BR Rio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RIO:

    您可以在 SysConfig -> TI devices ->器件配置中使用以下设置:  

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    谢谢、这已经知道、我认为此 CCFG 进行了软件修改。

    最后、我来结束本次演示。

    BR Rio