This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:Wi-SUN FAN 1.0设置多跳

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1456546/cc1354p10-wi-sun-fan-1-0-setting-multi-hop

器件型号:CC1354P10

工具与软件:

尊敬的:

Wi-SUNRegisteredFAN 1.0标准支持最多24跳、但 我认为默认值为5、我可以更改#define 如果我要更改此最大跳数、我可以更改吗?如果可以更改?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道您在哪里得到这些数字。 默认最大跳数为5个。

    我们也不提供设置网络中最大跳数的方法。 我们有一个设置强制星型网络,但这看起来不像你想要的。

    谢谢、

    Marie H.