This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:我正在尝试打印一个浮点数、但%f 格式指定符不能正常工作。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1455006/cc1352r-i-am-trying-to-print-a-floating-number-but-the-f-format-specifier-doesn-t-work-as-intended

器件型号:CC1352R

工具与软件:

您好、TI 团队:

我将使用带传感器示例的 LPSTK-CC1352R 和带收集器示例的 CC1352R。 我想使用收集器打印一个浮点值、但格式说明符不工作、而是在终端屏幕上显示一个"f"。 有人可以解释如何打印浮动值。

谢谢!

此致、

Pukhraj Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pukhraj:

    从您的帖子来看、浮点数在打印点之前是正常的。

    您使用哪个 API 进行打印? 您可以发布代码片段吗?

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    因此、我将使用包含在 CC1352R SDK 中的收集器示例。 我认为问题在于无法处理""的 UART。  . 此外、格式指定符不对打印十进制值执行任何操作。 我正在寻找一个解决方案、如果可以采取任何措施来打印浮动值。

    谢谢!

    此致、

    Pukhraj Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pukhraj:

    您可以发布您的代码片段吗?

    收集器使用 CUI (通用用户界面)、此处的某些器件可能不支持打印浮点数。

    谢谢、

    Marie H.