This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC1120-90:BOOSTXL-CC1120-90是否可配置为433MHz?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1458111/boostxl-cc1120-90-can-the-boostxl-cc1120-90-be-configured-for-433mhz

器件型号:BOOSTXL-CC1120-90
Thread 中讨论的其他器件:CC1120CC1190

工具与软件:

我正在设计一种必须使用433和868 MHz 频率的产品、我可能会为此使用 CC1120收发器。 目前、我尝试使用尽可能少的定制硬件组装一个原型。

CC120能够支持多个低于1GHz 的频率、我很好奇为什么 BOOSTXL-CC120-90仅列在868MHz 范围内? 我可以配置频率并连接另一根天线吗? 或者、是否有一个不可更改的原因使该模块能够实现多个频率而升压模块无法实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC1190支持角-950 MHz 频段。 CC1120还支持410 -480 MHz 频段、但此频段必须使用另一个 FEM (如果需要 FEM)。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉有一个非常愚蠢的问题:BOOSTXL-1120-90评估板是否配备了 CC1120或 CC1190芯片? 我想这是 CC1120、因此我要问一下可能的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     BOOSTXL-1120-90 安装有这两种915 MHz 振荡器(CC1190必须与收发器/SoC 配合使用)、并且设计用于在868/SoC 频段中运行。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、这是有道理的。 谢谢!