This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:关于 CC1125频段的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1455350/cc1125-queries-about-cc1125-frequency-band

器件型号:CC1125
主题中讨论的其他器件: CC1175.

工具与软件:

您好!

  我正在使用集成了 PSoC 微控制器的 CC1125。 我将尝试在上述 CC1125不支持的频带之间发送和接收数据。 是否严格禁止使用这些频带 ?或者我能否在480MHz 和820MHz 之间不在 CC1125有效频率范围内的某些其他频带工作?

此致、

K. Manikanta Sai Srinivas.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    地区法规规定了特定国家/地区禁止的行为。

    您可以使用该设备以自己的频率进行传输、在许多情况下、它可以很好地工作。 但是、我们尚未对这些频率进行表征、因此无法获取任何有关性能的信息。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

          感谢您的答复、我需要在接收数据时了解另一个有关 CC1125与 PSoC 集成的问题。 我要将 RXFIFO_THR_PKT 中断合并为与 RX FIFO 相关的 GPIO 中断。  当 RX FIFO 填充至高于 FIFO_CFG 时、必须将该中断置为有效。 按照 cc1125的用户指南达到 FIFO_THR 或数据包结束。 您能解释一下中断是如何产生的、我从 TX 端 CC1125评估板发送一些大小为100字节的数据包、还可以通过包括1字节数据包长度和2字节序列计数器以及100字节数据来接收数据包、但数据的最后2字节正被添加到接收到的字节堆栈的数据包长度之前 这些数据字节是按顺序传输的。 您能解释一下吗?

    感谢您、

    此致、

    K.. Manikanta Sai Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    CC1125上的 FIFO 是128字节、因此适合整个数据包(100字节)。

    请记住、FIFO_THR 从0开始、它对应于 RX FIFO 中的一个字节。 请参阅用户指南中的表26。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

           我想以480MHz 到527MHz 的频率执行 CC1125的传输、但对于特定频带、我们没有 LO 分频器值、因为它们在下面中没有使用、所以可以得到频率配置寄存器。 您能否说明一下该特定频带的 LO Divider 值。  

    感谢您、

    此致、

    K.. Manikanta Sai Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikata:

    您可以使用 SmartRF Studio 7生成任意频率的设置。

    https://www.ti.com/tool/download/SMARTRF-STUDIO-7/2.29.0

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

           我已经尝试了 SMART RF Studio ,但每当我要改变任何频率的载波频率配置,其中有上述提到的480MHz 到527MHz ,我会得到,如下面提到.

    感谢您、

    此致、

    K. Manikanta Sai Srinivas.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikata:

    这是我给你的同一个警告。 您仍能生成设置。

    谢谢、

    Marie H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Manikata:

    当使用超出数据表所列频率范围的 CC1125时、合成可能不会锁定。 但是、说明这些范围的原因是因为这是 VCO 调谐范围支持的范围。

    的符号  第9.12节 的值  SWRU295  (CC112X/CC1175低功耗高性能低于1 GHz RF 收发器/发送器用户指南): https://www.ti.com/lit/swru295 、在这些范围之外使用 CC1125可能在某些器件上工作、但它受可能的 LO 分频器设置的限制;RF 频率由 VCO 频率/LO 分频器给出、其中可能的 LO_divider 设置为4、8、12、16、20、 和24. 数据表中未列出的频段未涵盖、因此我们不支持这些频段。