This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:Linux 收集器有时会停止响应、通常以非常长的间隔停止响应。

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1458213/cc1352p7-linux-collector-sometimes-stops-responding-often-at-very-long-intervals

器件型号:CC1352P7

工具与软件:

我遇到了运行 MAC 协处理器的收集器和 Linux 收集器的问题。 它们的物理硬件是一个 BeaglePlay、它集成了一个 CC1352P7。 我注意到的是、收集器将在很长的时间间隔(>1周)内锁定。 我尚未确定问题出在收集器二进制文件(在 Beagle Play Linux 处理器上运行)还是在1352上运行的 MAC 协处理器上。 为了缩小范围、我已通过 collector.cfg 文件中的"flag = every"打开所有事件的日志记录功能。 这极大地增加了死锁的数量、此类事件每隔几分钟发生一次。

到目前为止、我只完成了此问题的基本故障排除、并将在了解此主题后向其添加更多信息。 我确实认为一定有什么严重的错误,打开日志记录会导致收集器锁定。 Beagle Play 与 BeagleBone Black 之间有什么特别之处吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:

    您是否在 BeagleBone Black 上运行与在 BeaglePlay 上相同版本的15.4 Linux SDK?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在运行 Linux SDK 4.40.00.03、并且仅在 BeaglePlay 上运行它。  我认为在黑色测试中没有发生这种情况、因为它是参考平台、但我不知道通过第一手资料。