This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:可以将 TI MAC SDK 设置为使用带有自定义 PHY 的跳频吗?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1458261/cc1312r-can-the-ti-mac-sdk-be-set-to-use-frequency-hopping-with-a-custom-phy

器件型号:CC1312R

工具与软件:

~计划根据韩国标准、利用20kHz 频带间隔、在940 μ s 946 MHz 频带内跳跃频率。

虽然使用 TI MAC 可以实现跳频、但 TI MAC 的 PHY ID 似乎不支持上述频段。

概述- SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK TI 15.4-Stack 用户指南6.41.00.00文档

是否可以在使用跳频的同时使用上述频段?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    遗憾的是不可以

    我们支持定制 PHY、其中您可以选择任何射频设置、但这仅在非信标模式下受支持。  

    谢谢、

    Marie H.