This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:新的 CCS 20.0.1.14__1.6.1能量跟踪++问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10, ENERGYTRACE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1458075/lp-em-cc1354p10-new-ccs-20-0-1-4__1-6-1-energy-trace-issue

器件型号:LP-EM-CC1354P10
主题中讨论的其他器件:CC1354P10ENERGYTRACE

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我撰写的内容涉及使用 CC1354P10和 XDS110ETHDR 调试器对新 Code Composer Studio 进行的测试。

虽然标准 EnergyTrace 可以正常工作、但我在使用 EnergyTrace++时遇到问题。 以下是演示该问题的步骤:

  1. 已启动调试会话
  2. 已启用 EnergyTrace++(在常规设置中配置持续时间为10秒)
  3. 已启动"Run -> Free Run"(运行->自由运行)
  4. 观察到以下序列:
    • 出现"Collecting Data"(收集数据)消息
    • 随后出现"正在运行分析"消息
    • 图形显示但保持为空

e2e.ti.com/.../Enregistrement-de-l_2700E900_cran-2025_2D00_01_2D00_06-133702.mp4

这是已知问题吗? 如果是、是否有可用的权变措施?

感谢您的帮助。

此致、Valentin Künti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用为您所使用的 SDK 版本建议的 SDK 版本进行测试:

    对于最新的 SDK、此文件为 CCS-12.5.0

    SimpleLink 低功耗 F2 SDK 7.41.00.17是使用以下集成开发环境(IDE)和组件在 Windows 主机平台上进行构建和测试的。 使用下面未列出的 IDE 或工具链版本可能会导致与此 SDK 版本的兼容性问题。   有关每个组件支持的代码生成工具、请参阅文档概述中的各个组件版本说明。

    • IAR 嵌入式工作平台: EWARM-9.40.2
    • TI Code Composer Studio: CCS-12.5.0
    • TI ARM Clang 编译器工具:  3.2.0.LTS
    • XDCTools:  3.62.0.0.15
    • ARM GCC:GCC-ARM-None-eabi-9-2019-Q4-major
    •  适用于 IAR IDE 的 SysConfig 独立工具:  1.18.1.
    • FreeRTOS:202104.00。 请注意、FreeRTOS 源代码现在随 SDK 安装程序一起提供

    Siri